This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8027万F:3个软件集(控制套件,汽车器件和CCS)各有什么作用?

Guru**** 2568595 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641387/ccs-launchxl-f28027f-what-are-each-of-3-software-set-control-suite-motorware-and-ccs-do

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:MOTORWAREcontrolSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

请大家说明LAUNCHLL_f2.8027万f (控制套件,汽车器件和CCS)的3个软件各自的作用吗?

运行BLDC电机是否需要其中三个?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nasrin,

    这三个独立但相关的部件用于C2000的电机开发。

    CCS是Code Composer Studio。 这是所有TI MCU都可用于代码开发,编译和项目创建的开发环境。 有关更多信息,请访问CCS工具页面 :www.ti.com/.../CCSTUDIO

    controlSUITE包含所有基本头文件,示例项目,应用程序库以及在任何C2000微处理器上开发应用所需的其它内容。 这最近已被C2000ware所取代。 请单击C2000ware和controlSUITE的嵌入式链接,转至产品页面,以更深入地了解每个页面。

    MotorWARE是一套软件和资源,可帮助开发基于InstaSPIN的应用程序。 运行BLDC电机时不需要执行此操作,但InstaSPIN确实使操作变得非常简单。 请查看InstaSPIN和MotorWARE页面以了解更多信息。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您的及时回复。

    如果我想在深入了解这些软件之前简化操作并获得一些信心,那么现在让我的电机旋转的最简单,最快捷的方法是什么?

    提前非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    感谢您的及时回复。
    如果我想在深入了解这些软件之前简化操作并获得一些信心,那么现在让我的电机旋转的最简单,最快捷的方法是什么?
    提前感谢您的参与
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasrin,

    这种情况取决于您在旋转电机之前想要了解的程度。 在一个小型的,嗯,我要看一下C2000 Piccolo为期一天的研讨会。 它在controlSTICK上使用F2.8027万。 虽然硬件不同,但方法相同。 这将使您对设备本身有一个基本的了解。 F2.8027万一日研讨会: http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Archived_Workshops#C2000_Piccolo_One_Day_Workshop_-_Revision_2.1_December_2010_.28controlSTICK_F28027.3B_CCSv<xmt-block0>20004.220104.2</xmt-block>2.8027万 29

    要深入了解更多信息,您可以查看C2000多日研讨会。 这包括一些实验活动。 同样,它使用不同的硬件,但F2.8035万与F2.8027万非常相似。 以下是链接: http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Archived_Workshops#C2000_Piccolo_Multi-Day_Workshop_-_Revision_2.1_December_2010_.28ExpKit_F28035.3B_CCSv<xmt-block0>20004.220104.2</xmt-block>2.8035万 .3b_dsp.5.41 .29

    在您对设备本身至少有了基本的了解之后,我想您就可以开始研究电机的旋转了。 下载Motorware (http://www.ti.com/tool/Motorware)。 其中包含一些实验和教程,帮助您入门。

    如果在浏览这些内容时,您有特定的问题在C2000器件上获得了答案,请随时就该特定主题创建新的帖子。 祝您编码愉快!

    标记