This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:FCL性能:更多详细信息

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629588/tms320f28379d-fcl-performances-some-more-details

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:SFRA

大家好,  

请  
所讨论的电流环路性能是通过QEP(*)实现的, 是否正确?
其他位置反馈的带宽性能如何? 您是否有BW相关表?
您是否在CLA内执行转子位置补偿?

欢迎提供任何详细信息  

谢谢你  

此致

卡洛


(*) QEP:增量编码器,其中转子位置评估的低延迟小于 500ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carlo,
    我们的FCL团队目前正在努力创建一份FCL性能报告,该报告将使用C2000 SFRA工具以及目前可从TI电子商店订购的硬件(LaunchPad,BoosterPacks,2x电机和dyno耦合硬件)来显示当前环路频率响应(Mag,Phase)。 我们预计从QEP切换至ABS.Encoder不会对BW/Current环路响应产生显著影响。 但是,我们预计循环会增加一些延迟,这肯定会影响调制指数。

    我们将在11月于纽伦堡举行的SPS IPC Drives 2017上公开展示性能结果以及用于获取这些结果的TI库存可订购硬件的预览。 欢迎光临我们的Pavillion 10.1 ,334号展位。 还提供私人会议时间。

    CLA用于管理当前的QEP,这与C28x并行完成,以最大程度地减少整体回路时间。 据推测,它也可用于管理PM接口(通过其API)。 具体而言,"职位薪酬",我需要让我们的专家来回应。