This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320f2.8054万M:2.8054万 m

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641345/tms320f28054m-tms320f28054m

部件号:TMS320F2.8054万M

在lab5f中,如果我在mainISR()例程中放置一个调试断点,代码执行不会停止,我的调试器或代码是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mika

    这里对断点进行了很好的描述。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/How_Do_Breakpoints_Work 

    假设您已正确添加断点,那么在mainISR()中有断点的代码行似乎没有执行。  

    此致,
    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我发现,如果我在程序开始运行后设置断点,程序就会停止,否则如果我在激活代码之前设置断点,它不会...你会发现任何相同的原因吗?