This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:如何在启用内部上拉功能的情况下将外部交换机连接到GPIO?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629209/launchxl-f28377s-how-to-interface-external-switch-to-gpio-with-internal-pullup-enabled

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

尊敬的先生:

我想将一个简单的按钮型开关连接到配置为输入的GPIO引脚。 我发现该设备具有内部上拉功能,可以使用 GPyPUD寄存器启用。  

但是在检查数据表时,我没有发现这些内部上拉电流的任何阻抗值(或阻抗) ,只发现上拉 电流(即启用上拉电流时的输入电流)是150uA。然后我读了一些TI e2e线程,他们在其中提到 它是有源上拉电路。 但我并不真正理解它的含义。

我的问题是,如果我将交换机直接连接到启用了内部上拉功能的GPIO I/P引脚上的接地线,该怎么办? (是否会损坏我的微控制器?)。  或者,我是否需要串联连接某个值的电阻器以限制过大电流? (如果要在 我的电路中使用内部上拉。)

有人能解释如何做到这一点吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mandal,

    上拉非常弱,因此启用上拉时外部开关应能正常工作。 微控制器将不会损坏。

    此致,
    克里斯