This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:在哪里可以找到用于TMS320F2.8377万S的WIZnet WIZ550io的库?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640515/tms320f28377s-where-can-i-find-a-library-for-the-wiznet-wiz550io-for-my-tms320f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S

我找到 了Arduino的WIZnet WIZ550io库,但我还没有找到 TMS320F2.8377万S的库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    此线程提到没有任何库: e2e.ti.com/.../222.2531万

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Gautham。
    Kevin,
    请遵循Gautham指出的主题,我们不支持F2837x。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开始移植WIZnet iostLibrary,但还需要一段时间才能完成。  处理字节访问是一个痛苦的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成后请告诉我,我想使用它。
    我最近才了解到uint8_t不是一种受支持的类型,这看起来非常奇怪,这将使移植代码变得更加困难。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须使用__byte内在指令来访问int数组中的各个字节,是的,这会使移植变得相当困难。  不能像在其驱动程序代码中那样将WIZnet结构映射到字节数组上。  这基本上是一个重写。