This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:无源可用于"0x3ff7bf"

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629281/ccs-ccstudio-c2000-no-source-available-for-0x3ff7bf

部件号:CCStudio-C2000
主题中讨论的其他部件:DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试使用BOOSTXLF2.8027万F和DRV8301 (基于BoosterPack开发的硬件)上的霍尔传感器构建运行BLDC电机的程序。

我已经测试过汽车的labProm 16,它们运行良好。

我没有得到关于霍尔传感器的F2.8027万程序的引用,所以我用Lab_11e (为LaunchXl69硬件开发)提供的refference编写了代码。

现在,我可以成功构建它,但在调试会话中,它弹出了以下错误消息:

此外,我在构建时间内收到以下警告:

请指导我。