This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:关于电机的布线长度

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641053/tms320f28069m-about-the-wiring-length-of-the-motor

部件号:TMS320F2.8069万M

大家好,

我的客户正在使用DRV 8301-69 M-Kit。

将UVW线路连接到此套件。 如果这条线延长,电机的标识结果是否会改变?

我的客户希望延长这条线。

此致,

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过扩展线路识别电机参数,Rs将包括线路电阻。 如果线路电阻不大于电机绕组电阻,则对于instaSPIN来说是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。