This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:负载下的3相电流不平衡

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639369/tms320f2812-3-phase-current-imbalance-under-load

部件号:TMS320F2812

是否有人看到,当3相逆变器增加负载时,3个电流波形之间存在偏移? 您采取了哪些措施来应对这一问题?  我可以在轻负载下全速运行,也可以低速加载。 在下面的数据中,您可以看到我有一个用于相位C的第三DCCT (电流传感器)。测试设置的详细信息是电机是PM电机,直流电压为750V卸载,输出电流为590 A RMS, 输出频率为380 Hz (4500 rpm),切换频率为5.5 kHz。 控制算法是一种经过修改的射野定向控件。 我在各地更改了PI调节器参数,但没有任何进展。 从解析器到数字转换器芯片收集位置,并在图形中显示为Theta。 看起来不错。

在图形中,x轴是在切换频率下采集的样本,y轴电流以PU为单位。 刻度为1500A。

感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此应用中使用的电流传感器是什么? 您是否对电流传感器进行了偏移和增益校准?