This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:CAN总线汽车器件示例

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641550/tms320f28069m-can-bus-motorware-example

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWAREC2000WAREcontrolSUITE

您好,

我试图在汽车器皿上找到CAN总线示例,但没能成功

同样,我尝试了控制套件和单个CAN示例及其工作。

电机器具的编码方式与controlSuit有很大不同。

请帮助我实施CAN over Motorware。

演示代码将有很大帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MotorWare中没有此类示例代码。 您可以保留controlSUITE或C2000ware中的编码样式,以便在Motorware中使用这些CAN示例代码,无需更改。