请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DRV8301-69M-Kit, MOTORWARE应用:Quadrotor无人机
电压供应:44.4 额定电压,50.4 最大电压
门驱动(A):取决于
输出负载:~20安培/电机
我的团队主管想要在我们的电机上实施FOC,我遇到了InstaSPIN。 我不完全确定使用InstaSPIN实施FOC所需的所有部分。 我也不知道该项目的范围是什么。 TI的一 个部分 宣传了快速实施,但此TI 链接 显示了Patrick Fishers项目,在底部他提到实施该项目花费了6个月。
实施硬件/软件的项目范围是什么?
我需要哪些硬件/软件来进行此项工作? 现在,我们有一个飞行控制器命令KDE速度控制器来驱动我们的马达。 我们不必在速度控制器中写入任何代码固件…
在操作过程中,我是否可以通过每个电感器获得电流? 我是否需要连接外部并联电阻器/电流传感器来执行此操作?