This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:独立速度比仿真器慢

Guru**** 2754405 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640262/f28m36p63c2-standalone-speed-slower-than-with-emulator

部件号:F28M36P63C2

您好,

我有一个带有F28M36P63C2的定制板和一个20MHz的外部晶体。 如果我运行blinky示例(从V2仿真器开始),则闪烁频率约为600 kHz。 运行相同的软件而不使用仿真器(独立),则闪烁的频率仅为60kHz左右。 因此,执行速度似乎慢了10倍。

它是否可以与时钟检测功能配合使用? 测量晶体显示其具有稳定的20 MHz。 在独立模式下启动晶体可能需要很长时间吗? 20块板中有3块板的速度较慢。 其余的一切都很好


欢迎使用任何提示。


非常感谢,

Karlheinz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karlheinz

    请检查是否缺少时钟状态位,您可以将其驱动到GPIO,并观察是否存在故障板。 如果PLL无法使用外部osc/xtal锁定,则芯片切换到内部振荡器以驱动时钟。 这很可能是您所看到的内容的解释。

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    是的,它似乎是缺失的时钟。

    时钟本身以20 MHz运行,所以我想启动需要很长时间。

    我的选项可以提供哪些功能?

    我必须更换硬件吗? 我在XRS和ARS上有一个具有2.2k和100nF的RC组合。 是否有助于增加这些值? 我已经用另一个谐振器替换了谐振器,但没有成功。

    我负责软件,但我想软件也可以提供解决方案。 我可以向软件人员提出任何建议?

    非常感谢,

    Karlheinz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在勘误表数据表中看到F28M36的修订版有一些差异。 很遗憾,我们已组装修订版B。 因此,需要勘误表数据表中的ESR值表。

    不幸的是,我们在20 MHz时的ESR为50欧姆,因此我们无法达到15和30 Hz的给定值。

    修订版B售出了多久? 由于市面上已有E及F版,我想我们的F28M36并非全新的....

    是否仍有机会通过软件使用外部晶体重新启动PLL?

    非常感谢您的回答,

    Karlheinz