This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:CCS730和Uniflash421:校验和:指定地址范围。

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640279/ccs-tms320f28377d-ccs730-and-uniflash421-checksum-specifying-the-address-range

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

是否可以计算指定内存地址范围的校验和?

我们想知道CCS730和Uniflash421的情况。

( 此问题来自 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/640034 )64.0034万)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-san,

    到目前为止,这些工具支持从GUI中看到的整个闪存/ OTP和ECC范围的校验和。

    我可以尝试/测试一些事情来确认这一点。  我们目前可能无法提供任何GUI选项来输入地址范围。  但是,我可以提供一个解决方法。  您何时需要了解这一点?

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦姆西
    感谢您的回复。

    校验和是在我的客户发布修订的固件时生成的。
    其子例程之一必须为无修改且分配到同一地址。
    我的客户希望通过校验和确保"无修改,无移动"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-san,

    我感觉是这样。 我的问题是:他们何时需要此功能? 我想知道预计的日期,以便我能够知道是否有可能达到这一日期。

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我结束这个话题。
    感谢您的回复。 我们很高兴知道现在还没有这种资料。
    我听说我的客户正在尝试另一个想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-san,

    感谢您的更新。 那时我不会花时间来开发解决方案。

    此致,
    Vamsi