请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我正在尝试熟悉与LAUNCHXL F2.8379万D启动板的SPI通信,我想澄清有关我正在使用的SPI模式配置的一些信息。 如果我想通过SPI模式3 (时钟极性=1和时钟相位=1)配置的SPI与外部设备通信,那么我不应该像这样初始化我的堆栈中的SPI?
SpixRegs->SPICCR.bit.CLKPOLARITY =1;//上升边缘
SpixRegs->SPICTL.bit.CLK_PHASE =1;//
它不能保证SPI模式3?
提前感谢您的参与
Stamatis