This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCHXL-F2.8027万F:打开串行端口

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641396/ccs-launchxl-f28027f-opening-serial-port

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我正在从launchpad f2.8027万f和DRV8X EVAL Kit开始,下载软件并将launchpad和电机驱动增压器包连接到计算机,我不清楚启动指南中的以下步骤:

打开您选择的串行终端程序(Putty,HyperTerm等)并将其配置为使用11.52万波特,8位数据,无奇偶校验和单停止位访问LaunchPad虚拟COM端口。 打开计算机的“Device Manager (设备管理器)”可以找到COM端口号

  • 确保XDS200v2的第二个端口是串行端口。 有关  配置的详细信息,请参阅XDS100 Wiki
  • 确保S4处于向上位置以启用USB<->UART通道

有人可以解释一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasrin,

    "打开您选择的串行终端程序(Putty,HyperTerm等) “---串行终端是计算机用来与F2.8027万F LaunchPad通信的程序。 我个人更喜欢PuTTY。

    “ 具有11.52万波特率,8位数据,无奇偶校验和单停止位的COM端口。”--这些设置需要在终端程序中配置。 如何执行此操作将取决于您使用的终端程序,并且将在程序的相应网站上大量记录。

    "COM端口号可通过打开计算机的设备管理器找到" COM端口是通信端口这是一个有效的寻址系统,可让您的PC知道设备通过哪个接口连接。  设备管理器是一个常见的本机工具,用于查看连接到基于Windows的计算机的内容。 如果您使用的是Windows,则需要打开“Device Manager (设备管理器)”并找出LaunchPad通过哪些COM端口连接,例如COM1,COM11或COM124。

    "请确保XDS200v2的第二个端口是串行端口。 请参阅 XDS100 Wiki 了解配置详细信息"按照链接指向的步骤,在'Q: How can I use the XDS100v2 's second port as a serial port (UART)?(问:如何将XDS100v2的第二个端口用作串行端口(UART)?)"下进行操作。

    “确保S4处于向上位置以启用USB<->UART通道”S4是LaunchPad上的一个开关,它的右手边有用白色小字母写的“S4”。 您需要将此滑向LaunchPad上的USB连接器。

    此线程与您的线程非常相似,它应该在其中包含一些有用的提示。https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/p/594404/2185074</s>59.4404万 218.5074万 

    此致,
    科迪