主题中讨论的其他部件:C2000WARE
您好,Champs:
我们过去讨论两个C2000 MCU通信的以下线程。
我们 选择使用McBSP进行这些通信。
所以,我有两个问题。
*如果我们将McBSP与SPI通信相同,则此传输速率是否与SPI相同?
例如,如果SPICLK=50MHz,McBSP能够运行50MHz?
*您能否提供McBSP通信与SPI规范相同的示例代码 ?
我们希望 实现 2通道SPI通信, 一个McBSP用于MCU到MCU的通信,与SPI相同。另一个术语SPI用于另一个通信。
此致,
Kz777