This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:配置通用输出以生成PWM信号

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641439/ccs-tms320f28335-configure-general-purpose-output-to-make-a-pwm-signal

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我需要使用GPIO34实施PWM,我想知道是否可以将此GPIO配置为ePWM引脚,或者使用任何其他技术来执行相同操作。 我是在快速中断的情况下完成的,但PWM的分辨率不是预期的。

谢谢!

MAR.F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marc

    GPIO34与ECAP1模块共享。 您可以使用ECAP模块的APWM模式来生成PWM。 请参阅eCAP用户指南SPRUFG4A。

    此致,
    David