This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:CCS/TMS320F2.8335万:

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641094/ccs-tms320f28335-ccs-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我的问题是:

我不知道单 个TMS320F2.8335万是否可以同时处理来自两个正交编码器的信号,例如:

如果我同时正确地配置了eQEP1和eQEP2的寄存器, TMS320F2.8335万 eQEP能否同时正确地处理所有信号?

感谢您的帮助!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的! 这就是Delfino F2.8335万 MCU上存在两个独立的eQEP模块实例的原因。 与设备上具有多个实例的所有外围设备一样,每个模块都是相互独立控制和使用的。

    我希望这能回答您的问题,

    此致,
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您抽出宝贵时间并提供有用的解释!