This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万S:如果部件的ECCN为3A991A2,如何访问该部件?

Guru**** 2932520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641194/tms320f28379s-how-to-access-the-part-if-it-s-eccn-is-3a991a2

部件号:TMS320F2.8379万S

您好,  

我们位于英国,希望使用上述微控制器。 由于它不是EAR99,我假设我们需要获得使用它的权限。 我们如何继续?

提前感谢!  

Shiromini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiromini,

    我们联系了TI的全球贸易合规小组,得到了以下答案:

    3A991A2适用,因为根据下面突出显示的美国法规,微处理器的时钟频率超过25MHz。  欧盟出口法规不承认3A991A2,而是将此设备归类为EAR99。  3A991A2由美国出口法规要求,因此美国政府可以出于报告和其他目的对这些设备进行跟踪。  出口许可证要求与EAR99相同,但应该没有问题

    a.    "微处理器微电路","微计算机微电路"和具有以下任一特性的微控制器微电路:

    A.2. 时钟频率超过25兆赫;

    总之,EAR99 (EU)在美国相当于3A991A2

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    非常感谢您提供此信息!

    此致,

    Shiromini