This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:SPI bootROM示例

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641023/tms320f28069-spi-bootrom-example

部件号:TMS320F2.8069万
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

您好,Champs:

我查看了用户指南,其中显示SPI bootROM用于外部SPI闪存或EEPROM。 现在,客户希望使用其他MCU SPI 接口来更新F2.8069万,而不是EEPROM/Flash。 这意味着F2.8069万 SPI必须是从属的。  我们是否提供此启动 功能代码? 还是客户需要编写自定义引导加载程序? 谢谢    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa,

    我们没有此设备的基于SPI从属设备的ROM代码或示例。 客户需要自行实施。

    例如,您可以看看基于SCI的闪存内核,但客户仍需要构建自己的SPI协议,以便在主从之间进行数据传输。

    在controlSUITE (C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\boot_ROM\2806x\2806x_boot_rom_v1_1)和2806和C2000WARE (C:\ti\c2000Ware_1_00_02_00\libraries\boot_ROM\f2806x\v1_ROM_SOURCE)中2806中提供了F2806x的ROM源代码

    此致

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Santosh:
    感谢您的反馈,我将首先检查ROM代码。谢谢!