This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2810:需要一种算法来使PMSM电机与仅通电霍尔相通信。

Guru**** 2571615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640922/tms320f2810-need-a-algorithm-to-commutate-pmsm-motor-with-only-power-on-hall-phase

部件号:TMS320F2810

主席先生,

我使用的是TMS320F2810,我有一 个特殊的PMSM电机,其编码器PPR =5000。

电机仅在开机时提供霍尔状态,即一旦编码器通电,1秒后,编码器的A,B和Z信号上的霍尔状态可用22毫秒,然后正常编码器信号开始。

霍尔序列为6,2,3,1,5,4。 我正在使用FOC方法来控制电机。

这里的问题是,我甚至得到了相同的霍尔状态,有时负载时电机运动(顺时针/逆时针)获得平衡电流, 负载时正向/反向电机运动(顺时针/逆时针)获得平衡电流。  (编码器称为Line Saving Encoder)

例如,如果我在 通电时收到霍尔状态1,则电动机将顺时针方向获取4.3 安培,逆时针方向获取4.3 安培。现在用手稍微转动电动机轴,我重新启动控制器,接收到霍尔状态1, 然后,电动机沿顺时针方向获取4.0 安培值,沿逆时针方向获取5.2 安培值(反之亦然)。

这是因为 由于霍尔状态连续不可用,我无法准确定位转子位置。 由于霍尔状态通电过于粗糙,无法定位 转子位置,转子位置可能位于同一霍尔状态的任何一端。

你能建议一个补救办法来解决这个问题!!!

此致,

维尼基。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具有任何波形以显示编码器信号。 也许您可以将霍尔信号连接到其他GPIO,并将GPIO设置为XINT以立即获取霍尔信号以实现对齐。