This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLPFC

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641069/blpfc

你好。

现在,我使用无桥接PFC套件,我将CONTROLSUIT程序下载到电路板上,找到了输入电压和电流之间的关系,如图所示。电压波形是黄色的,粉红色是输入电流波形。

显然,输入电流的波形异常。

1,我应该在哪里调整系数?

2,我想知道PfcIcmd是否为标准正弦波?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感觉主板有问题。 波形不应如此。 输入EMI滤波器可能丢失,或者可能存在其它问题。 请使用BLPFC的用户指南,逐步验证硬件的Build 1 ~3软件并诊断问题。 如果无法调试,请更换。

    在这 种情况下,PFC_ICMD将不是正弦波,而是一个整流正弦波, 峰值具有幅度骤降。

    Shamim