This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8375万D:培训课程项目问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/639227/tms320f28375d-problem-with-training-course-project

部件号:TMS320F2.8375万D

我之前的帖子肯定已经淹没了,因为在发布时问题的主要部分丢失了,所以我修复了它并重新上传。

我一直在参加CLA实践研讨会 https://training.ti.com/cla-hands-workshop-part-2-cla-c-compiler?cu=112.8629万 ,但由于所提到的FFT功能(C28x和CLA中都有)不可访问,我无法执行。

 错误说明: 无法从非原始位置加载。 请您对此提供一些帮助吗?

此致,Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Konstantin:

    您是否修改了示例中的链接程序命令文件?

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Konstantin:

    FFT函数位于<...\CLA_HandsOnWorkshop_Camtasia2017\conal\lib\DSP\ {CLA || FPU}\{version}\lib>下的预编译库(.lib)中。 链接程序似乎找不到这些库,当您将项目导入到CCS中时,请确保未选中“复制到工作空间”按钮

    ....或者....

    如果您确实将项目复制到工作空间中,则转到CCS中各个项目的属性,在C2000连接器->文件搜索路径->下,用绝对路径(即)替换库的相对链接  

    ${FPU_DSP_LIB_ROOT}/lib to <.... where _you _extracted_it../CLA_HandsOnWorkshop_Camtasia2017/common/lib/DSP/FPU/v1_50_00_00/lib>

    和  

    ${CLA_DSP_LIB_ROOT}/lib to <.... where _you _extracted_it../CLA_HandsOnWorkshop_Camtasia2017/common/lib/CLA/FPU/v1_00_00_00_A1/lib>

    请告诉我这是否能解决您的问题。 同时注意任何导入问题和构建警告。