This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:将F2.8377万s与HanRun91.1105万A连接起来

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640775/tms320f28377s-connect-f28377s-with-hanrun911105a

部件号:TMS320F2.8377万S

我是编程微控制器的新手。
有人能告诉我如何将HanRun HR91.1105万A与TMS320F2.8377万s连接起来吗?我是否可以使用CCS库。

此致
Veton Nishori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Veton Nishori,

    我认为HR91.1105万A连接到PHY,然后连接到MCU。 F2837x上没有MAC控制器或PHY要直接控制/连接HR91.1105万A,您必须找到具有PHY或连接到此设备的外部PHY的MAC控制器。

    但是,您还必须考虑运行TCP/IP堆栈或一组更简单的协议功能,具体取决于您所考虑的最终用途。 我们不支持F2837x的网络协议。

    您可以查看Concerto F28M35x或F28M36x,看看它是否符合您的需要,该MCU上有一个MAC控制器,可以连接到外部PHY,后者可以连接到HR91.1105万A。

    希望这有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Santosh

    感谢您的支持。 是否有ENC28J60的库。

    此致
    Veton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Veton,
    我们没有用于TI C28x MCU的ENC228J60的支持库。

    此致
    Santosh Athuru