This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:使用Uniflash刷新OTP_Patch时出现问题[可能的设置问题]

Guru**** 2567555 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/636809/tms320f28069-problem-flashing-otp_patch-using-uniflash-likely-settings-issue

部件号:TMS320F2.8069万
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH

您好,

我的客户询问:

我们目前遇到了一些问题。 我们无法在主板上放置引导加载程序。 几年前,TI创建了一个OTP补丁,允许我们从位于第二个I2C总线上的EEPROM启动。 我希望你们以前见过这个问题。

 

目标处理器:TMS320F2.8069万

Uniflash编程器:XDS100v2

Uniflash版本:3.4 .................................1 (在较旧版本的Uniflash上也会发生)

 

我们认为这是UniFlash中的一个设置问题,因为一位同事能够对主板进行编程。 遗憾的是,我们无法发现我们的环境有何不同。 如有任何援助,将不胜感激。

 

显示的错误:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake,

    根据错误快照,UniFlash无法编程的地址是用户OTP地址(0x3D7800)。  如您所知,您只能对OTP进行一次编程。  OTP无法擦除。  您能否检查您是否正在尝试对已编程的OTP进行编程?  请打开此地址的CCS内存窗口,检查它是否处于“已擦除”状态。

    谢谢,此致,

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake,

    客户是否已检查设备是否已锁定? 如果是这样,请让他们先解锁设备,然后再尝试对USR OTP进行编程,因为它是安全存储器。

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Blake,

    此问题是否已解决?

    Manoj