This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:PWM1A / 1B初始化问题

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641074/ccs-tms320f28027-pwm1a-1b-initialization-problem

部件号:TMS320F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,我在生成补充PWM信号时遇到问题

在初始化阶段,PWM 1A/1B高/高,这会导致我的半桥电路短路。

是否有任何方法可以解决此初始化问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    您应该看看 TIDA-0.0913万之类的内容。 此设计使用下拉电阻器,以确保启动时输出较低。

    此外,我认为没有办法在软件中解决此问题。

    此致,
    科迪