This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万:PGAx_GND连接

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641031/tms320f280049-pgax_gnd-connection

部件号:TMS320F28.0049万

您好,Champs:

如果未使用F28.0049万内部PGA,您是否建议如何处理PGAx_GND引脚? 是否需要将它们连接到VSS? 谢谢!

此致,

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Linda:

    如果不使用PGAx_GND,则应连接到VSSA上。 请参阅数据手册中的"未使用引脚的4.6 连接"一节。