This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:示例

Guru**** 2567955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/641034/ccs-tms320f28379d-example

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

是否有人拥有用于TMS320F2.8379万D开发套件的ADC和PWM示例?
IM将使用此套件驱动三相逆变器

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    下载C2000ware并浏览到:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_02_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1</s>2000 2837
    导入合适的选项并进行调试。

    此致,
    Gautam