This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:TMS320F2.8377万S

Guru**** 2567315 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640896/tms320f28377s-tms320f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

你好

 我正在使用TM2.8377万s启动板。 我正在感应启动板 ADC 引脚处的电流和电压传感器值以及代码编辑器工作室中的读数。 实验结束后,我想绘制电流传感器和电压传感器之间的数据,这些数据由启动板的ADC引脚读取。 但我不知道如何存储这些模拟值。 我可以使用CCS读取瞬时值。 我是否可以使用前导板存储模拟感应值。 我是TM2.8377万s的新手。 也许我怀疑这是非常基本的,如果您有任何想法,请帮助我,以便我可以继续我的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kuldeep,

    如果您看一下controlSUITE或C2000ware中的一些ADC示例,其中许多示例会捕获ADC结果一段时间,直到缓冲区已满。例如,请参见ADC_SOC_ePWM示例,其中存储了256个结果

    将结果存储在数组中后,您可以使用CCS图形工具在CCS中对其进行制图,或者使用内存浏览器将其下载到PC上,然后将内存保存到文件中(然后您可以在Excel或类似程序中进行浏览)。