This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:用于ADC SoC的计时器

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640923/ccs-tms320f28069m-cputimers-for-adc-soc

部件号:TMS320F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的疑问是如何为ADC SoC配置CPU计时器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADDAGUDULU,您好!

    下载controlSUITE或C2000ware并运行ADC_SoC示例。  这在概念上是相似的;计时器模块定期触发ADC。   

    使用CPU计时器而不是ePWM计时器的区别:

    *正在设置和运行CPU计时器。  请参阅此处的CPU_TIMER示例以了解一些想法。

    *AdcRegs.ADCSOCxCTL.bit.TRIGSEL需要设置为由您使用的CPU计时器而不是ePWM模块触发。  检查TRM中此配置的寄存器定义以确定更新的值。