This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:用于LAUNCXL-F2.8027万的DPS研讨会

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/638061/ccs-tms320f28027-dps-workshop-for-launchxl-f28027

部件号:TMS320F2.8027万
主题中讨论的其他部件: LAUNCHLL-F2.8027万,controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

 是否有用于LAUNCXL-F2.8027万或 任何TMS320F2.8027万的DPS研讨会?

我发现 DPS Workshop_release v2适用于 F2803x。  

转换 为F2.8027万是否容易?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    您也可以在此处访问: processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DPS研讨会的版本2是最后一个版本。 它基于F2803x,但是F2802x是一个密切相关的器件(实际上是一个子集),两者之间的迁移非常简单。

    请注意,很遗憾,DPS车间板(TMDS2KWRSHPKIT)已停止工作。

    此致,

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我发现从F2803x转换到F2802x非常困难。
    您是否有如何执行此操作的指南?

    最初,我尝试通过添加ff文件来创建新项目(而不是导入整个项目)来编译F2803x:

    添加监视窗口Vars_Lab2.js
    DPS Workshop-Settings.h
    F2.8035万_RAM_DPS Workshop.CMD
    LAB2-DevInit_F2803x.c
    LAB2-DPL-ISX.ASM
    LAB2-主要c.

    但它似乎需要文件夹"F2803x_RAM"中的文件。

    那么“F2803x_RAM”中的所有文件都很难转换为F2802x。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor,您好!

    我想知道,您的目标是什么?  正如您所说,将车间项目更改为F2.8027万将会很复杂,这样做后,您至少无法运行实验5 (CLA)。

    您是在尝试使用F2.8027万来运行车间,还是只想使用F2.8027万项目作为电源设计的基础?

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:

    我尝试使用F2.8027万进行车间维修。 希望TI也能为LAUNCHTXL-F2.8027万发布一个。

    此致,

    Victor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor,您好!

    遗憾的是 ,数字电源研讨会的更新即将到期。  事实上,如果有一 个,它会使用最近发布的设备,因此材料不太可能适应F2.8027万。  如果您想完成研讨会,我建议使用F2.8035万套件。  该设备是F2.8027万的超集,您将能够应用该内容。  然后,您可以使用controlSUITE材料和F2.8027万器件头文件中的示例构建自己的项目。  这将是一个更加直接的途径。

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:

    我现在使用模板代替C:\ti\controlSUITE\development _kits\TemplateProjects\DPLibv3_3Template-F2802x。
    我无法从任何使用带开环的LAUNCHXL-F2.8027万的开发套件C:\ti\controlSUITE\development套件中获取任何波形,
    可能软件正在从硬件获取一些信息(针脚电压等)。 我不是一名熟练的软件开发人员,只来自Arduino,因此我无法立即调试它。 因此,这也是从DPS研讨会中学习DPLib的原因,希望它简单明了。

    此致,

    Victor