This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSECATCND379D与1.0 有关的问题

Guru**** 2567335 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640641/tmdsecatcnd379d_v1-0-pll-issue

主题中讨论的其他部件:controlSUITETMDSECATCNCD379D

您好,

以下文件存在问题:

C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\TMSECATCND379D or_TMSECATCNCD379D_EtherCAT_Solution_Ref\hal\F2837xD_sysctrl.c 1.0

在140号线:

   InitSysPll (/*INT_OSC2*/XTAL_OSC,IMULT_20,FMULT_0,PLLCLK_BY_1);     //PLLSYSCLK = 20MHz (XTAL_OSC)* 20 (IMULT)* 1 (FMULT)/ 2 (PLLCLK_BY_2)

PLLCLK_BY_1应为PLLCLK_BY_2

 

此致

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano,

    将controlCARD与TMDSECATCNCD379D一起使用时,没有EMIF1选项。 J9连接器具有EMIF2布线,因此用户默认情况下不会打开EMIF1选项,这将打开线路143,由于控制卡上的XTAL OSC为20MHz,我们使用2分频器以达到200MHz。

    现在,为什么提供了EMIF1选项,它适用于喜欢使用EMIF1测试示例的用户,现在TI提供的唯一平台是启动板,并且启动板上的J9连接器具有EMIF1可用。 因此,如果用户要按照TI设计(www.ti.com/.../TIDM-DELFINO-ETHERCAT)为 ASYNC16接口构建基于ET1100的主板,并想将其与启动板配合使用,则它将与启动板和软件上的J9连接器配合使用,他们可以打开EMIF1选项。 在前导板上,XTAL OSC为10MHz,因此我们将使用1的分频器来达到200MHz。 客户还可以购买TMDSCECATCNCD379D套件,将ESC子卡放在F2.8379万D的Launchpad上,然后打开EMIF1以使此设置正常工作。

    希望这有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano,
    您还可以参考controlSUITE示例,了解如何为Launchpad与controlCARD设置初始化PLL。 使用随套件提供的软件时需要记住的一点是,它是软件参考,用户需要查看最新的设备支持软件宣传材料,以查看是否有任何更新。 与随参考套件提供的软件相比,设备支持宣传材料的更新频率更高。 事情不应该打破,但这是一种最佳实践。

    例如:在您的案例中,您可以查看MCU最新设备支持软件包中的InitSysCtrl()实现,并查看是否有任何需要调整的更改。

    此致
    Santosh