This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:F2.8035万中断未按预期进入

Guru**** 2567555 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/640650/tms320f28035-f28035-interrupt-did-not-enter-as-expected

部件号:TMS320F2.8035万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

配置三个SoC,分别要收集三组数据至相同的触发源,根据循环规则,不应是第一个转换SOC0, 然后SOC1,最后一个SOC2,为什么我调试发现SOC0,SOC1可以正常进入,SOC2可以进入,但在进入它之前经过几个周期后,而不是按照触发转换可以进入一次?

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    七,

    我很难理解您希望SOC如何执行。  您能否列出您所需的事件顺序?  例如,controlSUITE "ADC_SOC"示例:

    1. EPWM1生成SOCA触发器
    2. ADC SOC0 -> SOC1 -> SOC2由EPWM1 SOCA触发器激活
    3. EOC2生成ADC INT
    4. ADC INT激活ADC_ISR()

    汤米