This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:实验室5F图

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/660500/ccs-tms320f28069m-lab-5f-graph

部件号:TMS320F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用的硬件平台是带有F2.8069万控制卡的hvkit。  我意识到了实验室5F的场地。  我正在输入速度Ref_Krpm。 但图形显示的是以前的速度值。  

为什么会这样?

此外 ,由于缓冲区设置,我无法清楚地观察速度变化。您建议我做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果增加在lab12b开头定义的graph_size的值,则会增加图形大小。 请确保CCS绘图工具已设置为提供连续刷新而不是一次刷新,并且您有足够的图形数组大小来正确表示信号

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果此时没有其他问题,我将关闭该线程。 如有必要,请随时创建新线程。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,您好!
    我没有新的问题。 感谢你的帮助。