请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万F 主题中讨论的其他部件:MOTORWARE, C2000WARE
您好-
我正处于为电动车制造坚固的电机控制器的后期阶段。 我们的代码库基于proj_lab11a。 此时代码库相当成熟。
我们需要实施"飞行起步"。 当我加载proj_lab10e并测试其功能时,它工作正常-完全正常。 但是,由于proj_lab11a没有相同的控制结构,因此实施起来似乎需要很长时间。
有人能提供一些见解吗? 是否已有此示例代码可用? 如果不是,我们非常希望能就如何进行这项工作提供一些建议。
最佳,
—————————————