您好,
我正在执行一个项目,使用异步通信与F2835通信一些外围设备。 我尝试过SCI,并且 能够获得4.6Mbps (LSPCLK/16)的最大数据传输速率。
我曾考虑将McBSP用作UART,但根据TI的文档(SPRA633C) ,此配置中可实现的最大数据速率可以是2.34 MBps (最大时钟速率=1/2 LSPCLK,在16个clk 周期中获得的每个位,总数据速率=LSPCLK/(16x2))。
在以F2.8335万作为中央控制器的异步通信中,有哪些其它选项可以提高数据传输速率?
我是否可以连接一些外部收发器 以实现OFDM或其他通信方案? DSP可以向 此收发器发送clk信息 ,但TX和Rx收发器之间的信息交换必须是异步的。
请给出您的想法。
- Ankit