This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:当栅极电压关闭但栅极电压为负时,Solar Explorer套件逆变器级开关通过电流

Guru**** 2594300 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659798/tms320f28035-solar-explorer-kit-inverter-stage-switches-passing-current-when-gate-voltage-is-off-but-grid-voltage-negative

部件号:TMS320F2.8035万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

e2e.ti.com/.../PVInverter_5F00_F2803x.pdf

我正在尝试在上面附加的练习中获取增量编译3 (网格连接)(也可在controlSUITE C:\ti\controlSUITE\development _kits\SolarExplorer_vx\SolarExplorer_PVrec_F2803x中获得) 1.1 ,但在步骤8中,我可以看到参考正弦信号,但当我打开自动变压器时,输出网格电压是奇怪的。 逆变器输出端的电压在负半循环期间下降到接近零,并且栅极电流产生较大的负电流。 我已附加了逆变器输出电压信号(黄色信号)和电流信号(绿色信号):

我觉得我已经将问题缩小到逆变器开关问题2; 它在电网电源的负半循环中传递电流,尽管"关闭"(在本练习中,逆变器未激活,我探测到Q2门信号,结果为零)。 这是硬件问题吗? 有没有办法解决此问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,  

    根据您的情况 ,我可以提出以下建议:

    1.您始终可以返回到构建级别2,从硬件角度看情况是否正常,我们确实发现该构建级别存在许多问题。

    2.考虑到您处于内部版本级别3的步骤8中,似乎没有启动对转换器的控制。 因此,问题可能是设置问题,也可能是硬件问题。

    3.此套件不再可供购买,因此,如果您怀疑问题出在交换机上,您始终可以从BOM订购并更换它们,然后查看问题是否已解决。  

    此致

    Manish Bhardwaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果是示波器出现设置问题,缩短了栅极电流的负半循环。 感谢您的支持!