This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:Concerto F28M35xx controlCARD设置问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSCNCDH52C1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659452/f28m35h52c-concerto-f28m35xx-controlcard-set-up-question

部件号:F28M35H52C
主题中讨论的其他部件:controlSUITETMDSCNCDH52C1C2000WARE

我今天打开了我的C2000微控制器开发工具箱。 其中包括一份C2000Tm微处理器开发工具用户指南表(光面纸张。非常好)。

我读了它。

步骤1不适用,因为套件未随附USB记忆棒。 由于联机下载中断(提示:下载zip文件并从此处安装),步骤2花了一些时间才安装。 步骤3...步骤3很棘手。 C2000微处理器或TMDXCNCDH52C1似乎没有快速入门。 有一个F28M35x controlCARD信息表,它与“快速入门”不完全相同。 它标题为第2节"对接站/controlCARD设置的例外情况"。 啊,我想! 这意味着存在我们可以反对的东西! 当然,在同一目录中,有一个实验板套件快速入门指南。

实验板套件快速入门指南实际上并未将F28M35x controlCARD板列为其支持的电路板。 尽管如此,在没有更好的东西的情况下,我们仍在前进。

在第1部分(硬件设置)的步骤5中,我们被指示"将开关1 (SW1)置于"开"位置,然后将USB电缆连接到USB连接器JP2"。 幸运的是,同时存在SW1和JP2。 更好的是,套件随附2根USB电缆。 请参阅信息表第2部分勘误表,我们看到一条警告,即USB端口未隔离,应小心谨慎。 好知道——我要努力以我的懒人的方式统治。 但是,套件随附的2根USB电缆是迷你USB和微型USB。 连接器JP2是标准USB连接器,不是微型或微型。 controlCARD上有一个微型(J2)和一个小型(J20) USB端口。

也许我非常谨慎小心,但老实说,我不知道是应该购买标准USB电缆并将其插入JP2,还是使用提供的两根电缆中的一根插入controlCARD的J2或J20。

有人能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Calvin,

    我不确定您的套件中附带了哪些文档,但请参阅以下内容:

    在controlSUITE中:C:\ti\controlSUITE\development _kits\~controlCARDs\CCF28M35xxHWdevPkg_v3\F28M35xx_InfoSheet_07_18_16.pdf

    在C2000Ware中:C:\ti\c2000|C2000Ware_<version>\boards|controlCARDs\TMDSCNCDH52C1\F28M35xx_InfoSheet_07_18_16.pdf</s>2000

    此外,以下车间维修手册也可能有用:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    我希望这能有所帮助。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    非常感谢,这帮了我们很多!

    您引用的两个PDF相同,并且是TI controlSUITE资源管理器中信息表I的更新版本。 更新版本肯定比2012版本有改进! :)我将假设我应该从该工具中退出,只需从c:\ti\目录结构中访问信息?

    车间看起来非常有用! 我现在就开始进行。 谢谢!

    我仍然不确定是否应该通过controlCARD的USB J2 (micro USB)为系统供电,或者是否应该在扩展坞上使用JP2 USB?

    是否有TMS320C2000实验板套件概述(快速入门指南)的更新版本? 我拥有的文件编号SPRUFR5E的日期为2010年6月,不包括F28M35板作为支持的设备之一:

    C:\ti\controlSUITE\development _kits\~ExperimensKits\QSG-ExperimentersKit.pdf

    我倾向于插入坞站上的JP2,并尝试跟踪示意图以验证这是否是正确的策略。 我真希望我不必参考原理图就能做一些基本的事情,但这就是它的真实情况。

    感谢您的帮助,

    Calvin

    [报价用户="Ken Schachter"]Calvin,

    我不确定您的套件中附带了哪些文档,但请参阅以下内容:

    controlSUITE中:C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CCF28M35xxHWdevPkg_v3\F28M35xx_InfoSheet_07_18_16.pdf

    C2000Ware中C:\ti\c2000|C2000Ware_<version>\boards|controlCARDs\TMDSCNCDH52C1\F28M35xx_InfoSheet_07_18_16.pdf</s>2000

    此外,以下车间维修手册也可能有用:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    我希望这能有所帮助。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken

    [/引述]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Calvin,

    《快速入门指南》有一个较新的版本,但我认为它对您没有多大用处。 可在以下位置找到:

    http://www.ti.com/lit/SPRUFR5 (修订版本'H' 2017年10月)

    使用TMDXDOCKH52C1实验板套件,您需要使用两根USB电缆。 按照第一个实验练习中的步骤操作。 微型USB连接器用于为板供电,而到J20的微型USB连接器用于隔离的XDS100V2 JTAG仿真。 请注意,该板具有“隔离”JTAG仿真器,因此需要两根USB电缆。

    我希望这能有所帮助。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Calvin,

    距离我们上次听到您的消息已经一周了。 因此,我们假设您能够解决您的问题。 如果不是这种情况,请拒绝此解决方案或回复此线程。 如果此线程锁定,请创建一个新线程,描述您的问题的当前状态。

    谢谢你。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    抱歉,我被卷入其他事情已有几个星期了。 我现在又回来了! :)

    我在学员指南目录(c:/F28M35x/student guide/F28M35x_Workshop_3-0.pdf)下找到了F28M35x_Workshop_3-0.pdf。 我想过一段时间,我在SLIDES/PPT/F28M35x_Workshop.pptx下找到了实验室,但那只是一个预告片。

    我认为我的问题可能是我尝试将控制卡实际插入坞站。 实验1未提及坞站。 C2000微控制器开发工具套件未附带适合对接站的USB电缆或电源。 坞站上的文档实际上没有提到控制卡。 坞站可能是红色鲱鱼? 分心? 保护性着色? 环境适应性现在是痕性的? 坞站是控制卡领域的标准,不应被吃掉(或插入)。 相反,应从驱动器中取出控制卡,然后使用前面所述的两根USB电缆将其插入计算机。

    我是否终于掌握了这个概念?

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Calvin,

    正确;两条电缆都插入到controlCARD中-一条用于仿真(隔离),另一条用于为板供电。 如果需要,坞站可用于访问设备引脚/信号。 因此,如果您需要将两个插针连接在一起,则可以在坞站接头插针上使用跳线。

    我希望这能有所帮助。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    昨天我与同事谈了话。 他通过坞站的JP1连接器为主板供电,但他没有插入micro-USB连接器。

    据他说,可以通过扩展坞为controlCARD供电,将5V插入JP1连接器并将micro USB连接器插入controlCARD是一个不好的主意。 我无意中看到了实际的示意图,这看起来是真的。

    另外,坞站上的USB端口似乎可以通过标准USB连接器(JP2)供电。 USB信号进入FTDI芯片并作为JTAG和串行信号输出。 似乎串行信号会通过,但来自对接站的JTAG信号会转到未填充的controlCARD上的电阻器(R40-R46)。

    因此,如果我正在阅读此权限,controlCARD可以通过miniUSB独立从microUSB和JTAG供电,也可以插入坞站并通过5V JP1插头供电(通过miniUSB提供JTAG供电), 也可以通过标准USB (以及通过miniUSB的JTAG)提供电源。 或者你可以有miniUSB蛋和miniUSB ...但是所有订单都有垃圾邮件...呃,我是指miniUSB。

    这听起来对您是否合适? 如果是,我认为我们正在向前推进!

    感谢您的帮助,

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Calvin,

    是的,controlCARD可以由micro-USB连接器或扩展坞供电,但不能同时由二者供电。 研讨会中的说明是这样编写的,以便在某人只有controlCARD (独立)并且没有购买实验板套件(包括controlCARD和扩展坞)的情况下,电源直接连接到controlCARD。

    请注意,坞站上的开关SW1选择外部5伏电源或USB连接提供的5伏电源作为调压器的输入。 将外部调试探头(仿真器)连接到坞站时,通常使用外部5 V电源。

    总之,可以直接为controlCARD供电,也可以使用扩展坞USB连接器或5 V外部电源,但只能使用一个!

    我希望这能有所帮助。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ken,

    我把它连接起来,按照您在之前的文章中的建议进行实验1。 我向你们致敬,你们做了这个实验室,它写的很好。 我现在开始闪烁,变得时髦了。

    我想最后一条评论(尽管您已经暗示了这一点):似乎当使用controlCARD上的micro-USB电缆并且插入了扩展坞时,controlCARD通过100引脚连接器为扩展坞供电。 这是我一直在争吵的概念障碍。

    不过我现在要搬家了。

    谢谢!

    Calvin