大家好,我有一个评估电路板,TMS320F2.8335万和数模芯片- AD5344通过 XINTF相互连接。 我应该选择哪个模块来履行此功能? 我有AD5344的外部地址,其中哪个地址是0B0000H,该地址位于XINTF区域6。我是否应该使用块“内存副本”? 我已经尝试过它,但是与此块对应的生成的代码在“模型初始化 函数”中自动分配,该函数 只执行一次。 我想在整个过程中通过XINTF将数据发送到AD5344。 我该怎么 做?
我在计算机上使用6.1 和MATLAB 2017a以及XDS200仿真器。
此致
K.K.