This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:如何根据TI's演示代码提高PFC性能?

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658382/tms320f28035-how-to-improve-pfc-performance-based-on-ti-s-demo-code

部件号:TMS320F2.8035万

尊敬的C2000专家:

我用F2.8035万来构建交错和单PFC,工作正常,但性能不是很好。

是否有指导我提高PFC性能的文档或提示? 例如,如何降低iTHD和提高PF值。  

谢谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    千斤顶,

    我偶然发现了这份AppNote,其中讨论了PFC和THD以及以下因素:
    www.ti.com/.../spry135.pdf

    这可能会有所帮助。

    此致,
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获得良好的PF和THD,信号感应(整流电压,电感器电流)必须清洁。 因此,请使用适当的低通滤波器。 然后,您必须验证您的电流回路参考信号是否正常(由于您控制了具有相同波形的电感器电流,因此整流正弦波效果良好)。 之后,您必须验证当前环路波德图(环路增益和带宽)是否具有足够的增益带宽。 对于良好的PF和THD,100Hz至2kHz之间的增益应约为20dB或更高。 有关详细信息,请参阅TI ILPFC参考设计和用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sudharsanan,

    感谢您的回复。 本文档提及THD和PF值,但未详细描述如何提高PFC性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Shamim。

    您能否告诉我PFC电流回路传输功能是什么(控制至输出)?

    我看到一些文档提到,平均电流模式控制PFC是一阶系统。 但我不知道确切的传输函数。

    谢谢...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFC电流回路传输功能是 小信号增益characteristicse2e.ti.com/.../7506.Dual_5F00_PFC_5F00_Transaction_5F00_PEL.pdf l/d,其中Il是电感器电流中的小信号变化,d是PWM占空比中的小信号变化。 随函附上一份与此主题相关的文件。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Shamim