This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:BLDC电机控制系统

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659383/tms320f28379d-bldc-motor-control-system

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:TMS570LC4357,controlSUITE LAUNCXL-F2.8379万DTMDSDOCK2.8379万D

主席先生,

我正在尝试实施用于 BLDC电动机位置,速度和扭矩控制的pid控制回路。控制系统的速度是我应用中的主要问题。现在我正在使用 TMS570LC4357 MCU Launchpad。 我想知道我是应该继续这项工作还是应该选择Delfino MCU,即F28.4379万D Launchpad。 我正在寻找一种解决方案,我可以同时控制2至4 BLDC电机,并将位置和增量编码器输出作为反馈。 如果有任何其他解决方案,建议我使用。 这是一个我预计的浮点算术。

谢谢你。。。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320F2.8379万D易于同时驱动2~4 Ω 电动机,该电动机具有24-CHS PWM和3-eQEP,并且还提供了示例浮点项目,用于显示C2000 controlSUITE中使用增量编码器的位置和速度控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Yanming
    我想知道如何在launchxl-f2.8379万D中访问60针高密度连接器作为GPIO。是否有任何扩展板?? 如果您可以建议任何部件号??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak您好!

    该高密度连接器主要用于创建几块可能利用EMIF外围设备的扩展板。
    (例如 TMDSECATCNCD2.8379万DEMIF板载插头设计)

    但不能,我们没有一个插在接口上的电路板,它可以将这些信号分解为更大的插头。

    LaunchPad可能足以评估设备控制两个电机的能力。  这样,您就可以知道IT可以再控制两个软件,并满足您的其他软件需求。  然后,您可以满怀信心地设计自己的主板。

    但是,如果您尝试在评估套件中访问最大数量的F2.8379万D信号,则TMDSDOCK2.8379万D可能是一个不错的选择。  这将允许访问更多ePWM输出和其他外设信号,而无需太努力地工作。  


    谢谢!
    Brett