This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 ,PMSM电机的PU计算

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/660094/tms320f28035-hvmotorctrl-pfckit_v2-1-pu-calculation-for-pmsm-motor

部件号:TMS320F2.8035万

您好,

我对获取PU值有点困惑。

我的PMSM电机在3000 RPM (额定转速)下运行时,具有65V/KRMP BEMF和12.5A额定电流。  

我的V直流值至少为300。

您能帮我计算该电机的PU值吗?  

我需要此电机的基本电压和基本电流以及基本频率。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据电机和硬件套件设置基准刻度电流/电压,_IQ (1.0)是刻度电流/电压值。
    例如,基准刻度电流为10A,即项目中的_IQ (1.0),因此_IQ (0.1)为1A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我注意到基电压确实影响输出。 我有300V直流总线,所以我把基本电压设置为300/sqrt(3),如代码中所述,接近168。

    但我注意到当我将基本电压发送到更高的值时,比如400,我可以获得更高的RPM,而不会改变直流总线电压。 此参数对行为有何影响?

    我注意到这个base_volatge正在SMOPOS计算中使用。

    //初始化SMOPOS常量模块
    smo1_const.rs = rs;
    smo1_const.ls = ls;
    smo1_const.ib = base_current;
    smo1_const.Vb = base_voltage;
    Smo1_const.TS = T;
    smo_const_macro (smo1_const)

    有人能提供一些信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于SMO和SMO_COST的参数计算,SMO模块的控制增益将会更改,估计角度和速度也会更改。 最大估计速度可能不同,实际运行速度不应明显提高。