This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:在HALT模式下唤醒

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659999/tms320f28034-wakeup-on-halt-mode

部件号:TMS320F2.8034万

您好,
客户希望在TMS320F2.8034万中使用HALT模式。 他问,如果同时收到中止模式和唤醒的请求,会发生什么情况。 数据表(第142页,表6-74,注意I)提到:

"从执行空闲指令将设备置于低功耗模式(LPM)开始,至少经过4次OSCCLK循环后,才能启动唤醒。"

是否只会错过唤醒请求?

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger,

    我正在研究这个问题。 明天我将以具体的方式作出答复。

    此致,
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger,

    我正在得到一些设计确认,可能需要一天左右才能得到可靠的回复。

    同时,我知道唤醒源可能与F2803x是异步的,因此无法“保证”唤醒脉冲不会在禁止时间内发出。 但是,F2803x进入HALT模式的系统必须注意LPM转换。 MCU与其唤醒源之间是否有任何系统级通信或同步,以帮助保持流程同步?

    例如,假设F2803x是唤醒源AKA (主)的从属设备。 在这种情况下,主服务器会通知F2803x进入halt模式,然后主服务器应在发送命令后给F2803x足够的时间进入halt模式。 主中继器应在传递到F2803x的任何唤醒事件中执行门控操作,直到此时间段结束。
    如果F2803x是主中继器,而唤醒源是与F2803x完全不同步的从属设备,则强制执行此时间段是一项挑战。可以使用类似于第一种情况的方法, 但这取决于从属设备是否可编程或是否有某种方式来触发唤醒脉冲。

    正如我刚才所说,我要求我们的设计师提供一些协助。 我会在收到回复时通知您。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!
    您是否已经得到了答案?
    此致,Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger,

    由于这是一种较旧的设计,因此需要几天时间才能打开设计并进行查看。

    对于我对系统设计方式的评论,您有没有任何回应?

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!
    正在进入HALT模式,并且唤醒在客户处已完成。 如果交流电源中断,应用程序将进入停止模式,当交流电源再次恢复或客户按下按钮(连接到GPIO针脚)时,应用程序将唤醒。

    此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger,

    感谢您提供信息。 我们仍在等待设计。 我已催促回复。 如果需要更紧急的工作,请告诉我。

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger,

    很抱歉耽误你的时间。

    我已收到确认,如果唤醒脉冲出现在数据表中指定的窗口内,我们无法保证设备将被唤醒。

    谢谢!
    标记