请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 主题中讨论的其他部件:DRV8301-HC-C2-Kit, controlSUITE
尊敬的团队:
我正在controlSUITE中使用F2.8035万/DRV8301-HC-C2-Kit和8301和演示代码[PM_Sensorle],具有电机场定向控制。 我正在使用的电机配有两个编码器输出(A&B)和三个霍尔输出,但没有索引脉冲输出。 所以我用三个霍尔输出中的一个作为定期索引脉冲,用两个编码器输出来馈送F2.8035万 MCU的eQEP模块。 我预计eQEP模块的位置计数将在索引脉冲上升边缘重置为零,并在下降边缘重置为最大计数,以便获得转子的正确绝对位置信息以应用FOC。 问题是位置计数会在指数脉冲的上升/下降边缘重置,从而导致在获取位置信息时出现一些错误。 如何配置eQEP模块以获得所需的内容?
此致