This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8377万D:TMS320F2.8377万D

Guru**** 2590080 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657606/compiler-tms320f28377d-tms320f28377d

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

需要建议。 我已将controlSUITE中提供的USB程序加载到目标板。 主板是按照我们自己的设计开发的。 我已检查硬件。

VBUS通过100K电阻器连接到GPIO46

D+和D-连接到GPIO42和GPIO43

接地也匹配。

加载代码时,设备管理器显示"未知设备"。 我不知道如何检查输出。 我正在使用USB_DEP_BULK示例。 如何提供意见?

此致

Shirly Christia。 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirly:

    您可能需要更新windows_drivers目录下提供的驱动程序才能识别它。

    有示例Windows命令行应用程序usb_bulate_example,说明了如何连接到批量设备并与之通信,还提供了项目文件。 您首先需要构建tiusbdll项目,然后生成USB_Bulk_example以便进行通信。

    如果您需要帮助,请告诉我。

    请参阅 C2000Ware。

    谢谢,此致

    Harshmeet Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshmeet Singh,您好!
    很抱歉耽误你的时间。 我已更新了windows_drivers目录下提供的驱动程序。 仍然显示为"未知设备"。 64位操作系统中是否有任何问题?

    此致
    Shirly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shirly:

    不应该有这样的问题。

    请尝试使用C2000Ware。 如果仍然不起作用,请告诉我。

    此致
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshmeet,您好!
    正忙于其他项目。 我已从C2000Ware下载C2000Ware并使用了windows_drivers。 我的设备仍显示为未知设备。 我正在使用CCSv6。 我只使用了C2000Ware的windows_drivers目录,而不是项目。
    (注:我无法导入C2000Ware中提供的项目。 不支持编译器版本。 我安装了C2000v 15.12。 但是,无法导入项目。)

    我在另一个系统(Windows 7,32位)中也尝试了相同的操作。 另外,我认为这可能是因为防病毒软件。 所以,我已经禁用了所有的防病毒软件。 仍然没有任何改进。 我想我缺少一些基本步骤。 请帮我离开这里。

    此致
    Shirly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    最后,我安装了C2000v 15.12 ,以便从C2000Ware导入项目。 我已经编译了USB_DEP_BULL_BLOC_cpu01和USB_DEP_SERIAL_cpu01项目,并将相应的.out文件加载到目标设备中。 但是,没有任何改进。 设备驱动程序显示的内容与使用controlSUITE中的文件时显示的内容相同。 请参阅我随附的图片。 运行此代码时,它显示为“Unknown device (未知设备)”,尝试更新驱动程序时,它显示为如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshmeet,您好!
    最后我发现了问题。 硬件问题。 D+和D-中的电容器值过高。 我刚刚取下电容器,USB接口开始工作。 我已经检查了USB_DEP_BULK示例项目。 它运行良好。 谢谢。

    此致
    Shirly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shirly:

    很高兴听到它工作正常。

    C2000Ware支持CCS 6.2 v.0或更新版本以及编译器16.9 v.0或更新版本。

    谢谢,此致
    Harshmeet Singh