This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:下载过程中出现问题。bline.out文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658642/rtos-problem-in-procession-of-download-blind-out-file

主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我正在研究 C2000的RTOS

我已经在CCS 6.2 中安装了C2000的RTOS。 然后我阅读了学生研究PDF:

在“TI _RTOS_Kernel_Workshop_student”中 ,我阅读了以下内容:

 

然后,我用我的f2.8069万卡做lab1。 但是, 我遇到了问题。  : 当我下载 28xx的“blink.out”时,   它无法结束下载。

如下所示:

 输出文件路径:

 

CCS显示:

 

我的f2.8069万卡很好, 我在 下载其它.out.file时测试了它。

我现在要说明为什么TI支持blink.out不能下载,plese支持我。

谢谢

最棒的!

猎人。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yanzhen:

    您是否尝试使用Lab_01解决方案.out文件或您构建的文件加载F2.8069万?

    我最近没有使用过F2.8069万 controlSTICK,但研讨会文档说使用XDS100v1而不是XDS100v2。 您可以尝试v1吗?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    燕珍,

    我找到了controlSTICK,能够连接(通过XDS100v1目标配置),下载并运行解决方案zip中包含的解决方案Blink_C28x.out文件。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd (托德):
    我尝试了,就像你之前说的,但它失败了。 我使用F2.8069万M而不是F2.8069万,但我认为“M”中没有问题。 我可以下载其他项目的.out文件,如motorware lab1。 但是不能下载blink_c28x.out的总数。只是其中的一部分。我的F2.8069万M卡是XDS100V2,我测试并连接成功。所以我编辑了该解决方案,将其替换为“V1".....
    在完成上述操作之前,我已经更改了工作空间的路径,正如PDF所说的那样,我使用TI-RTOS ->工作空间。您认为这不是问题吗?

    我想知道,RTOS的lab1是否与没有RTOS的正常项目不同。 ? 或者我应该做的嵌套步骤是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试使用Lab_01解决方案.out文件或您构建的文件加载F2.8069万M?

    下面是我成功加载的解决方案

    e2e.ti.com/.../blink_5F00_C28x.out

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd您好:

    我可以下载其他项目创建的.out文件

    下一步:

    但当我更改为RTOS workpace时,请下载c280x blink.out:

    然后;

    和End:

    如果我单击“确定” ,然后 单击“运行” ,则表示接缝程序可以运行,但 LED不闪烁。 。

    我 不知道哪种配置是错误的。  

    祝您一切顺利

    猎人  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    huk,

    您是否仍在加载.out文件时遇到问题?

    -Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ozino
    是的,我没有解决。请帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    huk,

    您是否能够加载Todd上一篇文章中发布的blink.out文件?

    此致,
    Ozino

    e2e.ti.com/.../blink_5F00_C28x.out
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ozino
    否,仍然无法下载!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,hunk,

    我尝试在不同的设备上加载.out文件,但无法复制您的问题。 您是否在主板或CCS中配置了任何特定设置? 我们不拥有TI-RTOS研讨会的源代码,但如果您想与拥有源代码的小组联系,您可以通过以下地址联系: www.mindshareadvantage.com

    我已经与Code Composer Studio小组进行了交谈,他们提到调试服务器日志在这里非常有用。 默认情况下不会生成。 您需要启用日志记录,然后重现该问题。 此Wiki详细介绍了启用调试服务器日志功能的步骤。

    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    如果您还有其他问题,请告诉我。
     
    此致,
    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,hunk,

    您是否能够解决此问题?

    此致,
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,但我跳过了。谢谢!
    另一个问题在论坛中未解决。请帮我推!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    huk,

    这是您的另一个问题:
    "我想知道,RTOS的lab1是否与没有RTOS的正常项目不同。 ? 或者我应该做的嵌套步骤是什么?”

    如果是这样,答案是该实验1的项目与使用RTOS的典型项目不同,因为没有提供源代码。 在实验1中,.out文件仅用于演示如何将代码加载到主板和运行代码。 这不应妨碍您继续进行其余的实验。

    如果不是您的问题,请再次提问。 谢谢。

    此致,
    Ozino