This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8379万D:版本2.0 板何时可通过TI商店或替代分销商获得?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/653668/launchxl-f28379d-when-will-the-rev-2-0-boards-be-available-through-the-ti-store-or-alternate-distributor

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

什么时候可以通过TI商店或备用分销商获得Rev 2.0 主板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randal,

    这些主板现已在TI网上商店中提供。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,它们显示为目录项,我可以将它们添加到购物车中,但"库存状态"显示 为"缺货"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randal,

    感谢各位的注意。 我已确认我们有充足的库存,但网站没有显示正确的状态。 您可以继续下单,订单应正常处理。

    如果您遇到任何问题,请在此处回复。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    在TI eStore中,它显示为LAUNCHXL_F2.8379万D,但未显示版本。 我需要2.0 版本。 如何获取LAUNCHXL_F2.8379万D的版本2.0。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak,

    eStore上提供的唯一版本是Rev 2.0。如果您通过TI购买,我们保证您将收到此版本。

    谢谢!
    标记