This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:确定重置原因

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655222/ccs-tms320f28035-identify-the-reset-reason

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生/女士,

我有一个关于3.3KW车载充电器的项目,它分别使用2 tms320f2.8035万进行PFC和LLC调节。
PFC复位的MCU有时,我想找出其根本原因。

现在,在代码中,

1,看门狗被禁用。

2.使用内部RC振荡器10M和PLL 60M。

我已经检查过3.3V电源在复位时,看起来还可以。

有关 如何获取TMS320F2.8035万上的重置原因,请帮助我提供一些建议或指导。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果禁用了WD并且使用了INTOSC,则重置源不可能是WD或NMIWD。 可能是一些外部噪音触发了重置。 您是否正在进行大量繁重的切换工作? 您的主板是否在屏蔽外壳内? 您是否已测量过动力总线上的噪音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它在重载运行时重置。

    我已经捕捉到了电源总线上的噪音,通过一些噪音,可能是探头连接,信号似乎正常。

    在2.8035万重置之前,PFC输入电流将快速上升到一个大值。

    我不知道重置会导致当前的弹出, 反之亦然。

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位似乎是由噪音引起的。 隔离重置源可能是一个很大的挑战。 如果重置可以"按意愿"重现,则调试会更容易一些。 您首先需要确定噪音是电导耦合还是辐射耦合。 如果不能访问原理图/布局和实际硬件,则很难调试这些问题。 只能提出一些一般性的提示/建议。

     

    请确定VDD,VDDIO和-XRS针脚的范围,以便在重置时查找重大偏移。 如果导轨偏离太大,则可能表示电源断开不充分。 还应考虑加固-TRST引脚上的PU电阻器和PD电阻器。

     

    请在论坛中搜索一些提示。 这个问题已经讨论了几次。 例如:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/377006?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=reset</s>37.7006万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    感谢您耐心地解释这一点。
    最后,我们发现在某些情况下,闭环不稳定,会导致大电流涌,幸运的是,它只会导致MCU停止。