This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:启动负载开发

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657059/ccs-tms320f28035-bootload-development

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生/女士,

我想分别使用SCI和CAN在2.8035万中实现引导加载。

TI是否有任何关于此主题的实施示例,文档或参考?

比您提前更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可能需要查看此文档:
    www.ti.com/.../sprugo0b.pdf

    它包含一些有关SCI和CAN引导模式的信息。

    此致,
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    App.note SPRABV4B 也是一个很好的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    谢谢你。

    通过遵循本文档和 Flash2803x_API_Quickstart.pdf, TI文档和示例已经展示了一个很好的演示文稿,最后我意识到启动加载速度很快,运行良好。