This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万闪存RAM检查

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/660241/tms320f28335-tms320f28335-flash-ram-check

部件号:TMS320F2.8335万

您好,TI:

我想问一下,如何检查TMS320F2.8335万的闪存和RAM是否正常,在应用中运行时没有任何受伤区域,因为我们的应用是安全相关的系统,所以我们必须检查它们。

谢谢。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    您可以检查"Memory Allocation"(内存分配)窗口是否相同。 您可以在以下位置找到此窗口:Window (窗口)-> Show View (显示视图)-> Memory Allocation (内存分配)

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    遗憾的是,TI没有任何可用于此目的的现成库。

    但是,您当然可以中断CPU (在特定的时间间隔内)并在闪存上运行校验和算法,并考虑在保存RAM的内容后运行march13算法。 测试完成后,您可以恢复RAM内容。

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manoj,
    什么是march13算法?您能给我一个例子吗?
    请注意,
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    这是我在网上找到的March 13算法的参考

    请参阅第20页
    ttu-ir.tdl.org/.../31295020990965.pdf

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj

    非常感谢。我现在就明白了!以下是 您的官方网站上与此主题查找相关的链接。

    www.ti.com/.../iec6.073万swpackages

    此致,

    弗兰克