This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-Delfino-EtherCAT:F2.8379万D上的EtherCAT应用示例。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DELFINO-ETHERCAT, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659982/tidm-delfino-ethercat-sample-ethercat-application-on-f28379d

部件号:TIDM-Delfino-EtherCAT
主题中讨论的其他部件: controlSUITETMDSECATCNCD379D

大家好!

我拥有运行EtherCAT应用程序所需的一切- TIDM-Delfino-EtherCAT模块,F2.8379万D-LaunchXL启动板,以及-最重要的是-我是ETG的成员,我确实拥有SSC工具来生成堆栈源代码。 但是... 我真的不知道如何链接所有内容并运行EtherCAT示例应用程序,例如,由TwinCAT控制的启动板上的LED闪烁。 我想问您-您是否有Anya样本EtherCAT应用程序? 我不希望您共享堆栈源代码(因为我有它)。 我只想看看如何在LaunchPad上运行它。

巴西,

达维德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dawid,

    请参阅controlSUITE C:1.0 中提供的本用户指南- SPRUIG9。
    在controlSUITE中,我们为SSC v 5.11 提供了SSC工具补丁,第3节对此进行了说明。 应用此修补程序时,可以生成C28 etherCAT从属堆栈代码和示例应用程序代码,这在第4节中进行了说明。

    对于生成的代码,如何在CCS项目中将其与之关联,将在第5,6,7节中说明。 如何与构建的从属节点通信在第8节中。

    从下面的论坛帖子中,我相信您有一个启动台解决方案正在运行。 您必须将上述CCS项目迁移到Launchpad。 或者对上述项目进行类似的修改。

    e2e.ti.com/.../63.1455万


    如果您有TMDSECATCNCD379D套件,它将帮助您通过启动板设置进行交叉检查。 BTW您现在拥有哪个版本的启动板?

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh,

    感谢您的回复。 我没有TMDSECATCNCD379D。 我的Launchpad版本是1.1 ,我启动了HAL示例项目,该项目随TIDM-Delfino-EtherCAT提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dawid,
    好的,对于您接下来要查找的内容,现在是时候查看C:1.0 中提供的SW宣传材料和文档了

    借助从过去的TI设计示例中总结的内容,您应该能够在您的设置中获得更多的软件。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh,

    在您的帮助下,我在LaunchPad上运行EtherCAT示例。 非常感谢:)现在我可以严格地关注EtherCAT通信。

     在TwinCAT中,我可以看到PC和LaunchPad之间的通信大约为每秒500帧。 我应该如何提高速度,例如每秒1万帧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dawid,

    感谢您的反馈。

    对于您要求在TwinCAT上执行的操作,您能否寻求TwinCAT支持? 我还在学习EtherCAT主端的知识,特别是TwinCAT,如果我有什么发现,我将在这里发布。

    此致

    Santosh Athuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会寻找。 请问TI示例中SPI的速度有多快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dawid,
    SPI配置为20MHz,但字节数传输会出现一些延迟,如所提供的HAL中所见。 我们主要受ET1100的限制,ET1100数据表应包含您正在查找的SPI事务信息。

    此致
    Santosh Athuru